インフィニオン、最低限のシステムコストで5倍の性能アップを実現した携帯電話向けモノリシック集積チップを発表

~シングル・プラットフォームでの超低コストデュアルSIMソリューションも提供開始~

Technology Media

2008/11/18

ノイビーベルク(ドイツ)、マカオ(中国)

 

独インフィニオンテクノロジーズは本日、GSMA Mobile Asia Congress 2008において、超低コストの携帯電話端末向け最新チップを発表しました。このチップは、インフィニオンの現行プラットフォーム・ソリューションと比較して、システム性能を5倍に引き上げ、部品コスト(BOM)をおよそ10%削減します。

 

インフィニオンのシングルチップ・ソリューション「X-GOLD™ 102」は、すでに量産可能な技術を基盤にした最低限のコストを実現するソリューションを提供し、端末メーカーが市場で自社製品を差別化することを可能にします。同チップは、開発ツールのための包括的なソフトウェア・パッケージや、製品の市場投入までの期間を最短にするサポート・パッケージを網羅したプラットフォーム・ソリューション「XMM™ 1020」の一部として提供されます。これにより、携帯端末を市場に投入するまでの期間が業界平均10ヵ月から12ヵ月のところ、5ヵ月ほどに短縮することが可能になります。テスト済みのこのプラットフォームは、クラス最高のRF性能、最高品質の音声、実績あるプロトコルスタック、最小のフォームファクター(チップサイズ: 8mm x 8mm)を提供するほか、BOMを最低水準に引き下げるため、最高の顧客価値の創造と市場における製品の差別化を実現します。

 

「X-GOLD™ 102」には、ベースバンド・プロセッサ、RFトランシーバ、RAMメモリ、携帯電話端末の全電力を管理するユニットが統合されています。MP3オーディオ(最も広く普及している音声圧縮方式)、カラーディスプレイ、FMラジオ・インターフェース、USB充電をサポートし、130 nm技術(CMOS SoC)によってモノリシック集積を強化しています。さらに、「XMM 1020」プラットフォームは、5平方センチ以下のモデムエリアと50点以下の部品数内で、4層PCBと低ビア数を実現できます。


デュアルSIMのXMM™ 1028
インフィニオンは本日、新しい超低コストのデュアルSIMプラットフォームも発表しました。「X-GOLD™ 102DS」をベースとする「XMM 1028」は、デュアルSIMプラットフォーム向けにコストを最適化したシングル・ベースバンド・ソリューションです。同プラットフォーム上のセカンドモデムや複雑なメカニカル・スイッチングを必要としない「XMM 1028」は、シングル・ベースバンド・デバイスを基盤とするフル機能のデュアルSIMソリューションを提供します。

 

「XMM 1028」リファレンス・プラットフォームは、ベースバンド、電力管理、RF、2つのSIMインターフェースなら成るシングルチップです。そのため、SIMカードを変えることなく通信事業者を2社利用することが可能になります。2つのSIMでそれぞれ音声通話とSMSが利用可能であり、電話帳や通話記録などを両方のSIMで共有させる独自の機能を搭載することが可能です。さらに通信事業者を自動で切り替えることも可能です。

 

「XMM 1028」プラットフォームは、6平方センチ未満のPCBマウントエリアに50未満のコンポーネント数(モデム)しか必要としません。さらに、「XMM1010」プラットフォームに親しんだ開発者に明確な移行パスを提供することにより、デュアルSIMにおいて迅速な製品の市場投入と業界最小のシステムBOMで最高のコスト効果を実現します。

 
「XMM™1020」と「XMM™1028」の供給状況について
「XMM 1020」と「XMM1028」はすでに量産を開始しています。インフィニオンが提供するモバイル通信向け製品については、以下のURLをご参照ください。
  www.Infineon.com/Baseband_2G

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2007会計年度(9月決算)の売上高は77億ユーロ(キマンダの売上高36億ユーロを含む)、従業員は世界全体で約4万3,000人(キマンダの従業員約1万3,500人を含む)でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、アジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com

日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFWLS200811-011

Name Contact

Christoph von Schierstaedt

Media Relations

vonschierstaedt@infineon.com

お問い合せ(日本国内)

インフィニオン テクノロジーズ ジャパン株式会社:

購入に関して

国内販売代理店