Infineon Podcasts
Mit den Infineon Podcasts wollen wir Ihnen unsere Technologien, unsere Ideen und wichtige Themen aus dem Unternehmensumfeld näher vorstellen. Wir wollen Ihnen einen Einblick über die Geschichten hinter den Produkten verschaffen. Wir sprechen mit den zuständigen Experten und bieten Ihnen das Ergebnis als Podcast an. So haben Sie die Gelegenheit, quasi direkt mit unseren Fachmännern zu ‚sprechen’.
Die Infineon Podcasts werden alle direkt von den Mitarbeitern im Unternehmen vertont und produziert. So kommen in den Beiträgen und Interviews die jeweiligen Fachexperten selbst zu Wort.
Weitere, interessante Podcasts finden Sie in unserem
Podcast Archiv.
Verbesserte Sicherheit durch neues Gurtstraffsystem
In der Automobilbranche hat sich in den letzten Jahrzehnten eine ganze Menge getan. Vor allem im Sicherheitsbereich. Und die Branche entwickelt immer weiter an den unterschiedlichsten Features. Ein wichtiger Baustein im Sicherheitspaket der Automobilhersteller ist zum Beispiel das intelligente Gurtstraffungssystem.
Länge: 5’02’’; Größe: 4,6 MB
Sichere Batterien dank intelligenter Verschlüsselung
Batterien oder Akkus sind heute ständige Begleiter. Viele wissen aber nicht, dass die falschen Batterien Elektrogeräte schädigen oder noch schlimmer sich beim Ladevorgang entzünden können. Podcast über intelligente Chips, die das verhindern sollen.
Länge: 6’04’’; Größe: 5,55 MB
Umweltschutz bei Infineon
Wie weit wir auch in die Zukunft blicken – die Schonung von Umwelt und Ressourcen setzt nicht weniger, sondern mehr moderne Technik voraus. In Anbetracht stetig zunehmenden Energieverbrauchs und weiter steigender Energiekosten ist der effiziente Einsatz von elektrischer Leistung ein Muss.
Technologieunternehmen wie Infineon leisten einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Bewahrung unserer Umwelt und unseres Klimas.
In unserem heutigen Podcast wollen wir über Umweltschutz bei und durch Infineon reden.
Länge: 5’53’’; Größe: 5,5 MB
Telefon Pressekonferenz zu den Ergebnissen des dritten Geschäftsquartals 2008
Dieser Podcast ist eine Aufzeichnung des Pressegesprächs zu den Ergebnissen des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2008 der Infineon Technologies AG. CEO Peter Bauer spricht über die Finanzergebnisse, Entwicklungen in den Geschäftsbereichen, den Ausblick auf die kommenden Quartale und das IFX 10+ Programm.
Gastgeber sind: Peter Bauer (Sprecher des Vorstands), Dr. Marco Schröter (CFO), Prof.Dr. Hermann Eul, Dr. Reinhard Ploss, Thomas Weber (Media Relations)
Aufzeichnung vom 25. Juli 2008
Länge: 50:44 min; 48 MB
Fixed Mobile Convergence
In unserem aktuellen Podcast sprechen wir über Fixed Mobile Convergence. Ein Begriff, der schon seit längerem durch die Industrie geistert. Ingolf Karls von Infineon erklärt, was sich hinter diesem gern benutzten Ausdruck verbirgt.
Länge: 6:28 Min; 6 MB
Belichtung, nicht Beleuchtung
In unserem aktuellen Podcast wollen wir Sie über die Geheimnisse der Belichtung in der Halbleiterindustrie informieren. Heutzutage ist der Belichtungsprozess in der Chipfertigung extrem anspruchsvoll. Joachim Binder von Infineon klärt uns auf.
Länge: 4’45’’ min; 4.33 MB
Telefon Pressekonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Geschäftsquartals 2008
Dieser Podcast ist eine Aufzeichnung des Pressegesprächs zu den Ergebnissen des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2008 der Infineon Technologies AG. CEO Dr. Wolfgang Ziebart spricht über die Finanzergebnisse, Entwicklungen in den Geschäftsbereichen und den Ausblick auf die kommenden Quartale.
Gastgeber sind: Dr. Wolfgang Ziebart (CEO), Dr. Marco Schröter (CFO), Peter Bauer, Prof.Dr. Hermann Eul, Dr. Reinhard Ploss, Thomas Weber (Media Relations)
Aufzeichnung vom 23. April 2008
Länge: 50:44 min; 48 MB
Emergency Call für Automobile
In diesem Podcast wollen wir über Sicherheit im Auto sprechen. Jeder denkt da als erstes Mal an ABS, Seitenaufprallschutz und Airbag. Nun will die europäische Kommission eine Sicherheitsfunktionalität für Automobile einführen, die im Falle eines Unfalls automatisch für schnelle Hilfe sorgen soll. Die Rede ist vom so genannten emergency Call.
Länge: 5:39 Min; 5,2 MB
Tuner: Basics
Im aktuellen Podcast sprechen wir über Tuner Systeme, mobiles Fernsehen, TV-Standards und die Lieblingsfernsehserie.
Interview mit Uwe Rüddenklau, Product Marketing Director für Tuner Systems bei Infineon.
Länge: 6:05 Min; 5,7 MB
Ultrapreiswert - alles andere als billig!
Rund 6,6 Milliarden Menschen leben auf unserer Erde. Und etwa die Hälfte von ihnen hat bisher noch nicht ein einziges Telefonat geführt. Infineon bietet als Chiphersteller seinen Kunden nahezu komplette Bausätze für Handys an. So können Handyhersteller schneller und deutlich kostengünstiger als bisher Telefone in neuen Märkten einführen.
Länge: 4:48 Min; 8,8 MB
Weitere, interessante Podcasts finden Sie in unserem Podcast Archiv.