英飞凌推出创新节能芯片,成为多种新应用的理想之选

Business & Financial Press

2008年4月15日

2008年4月15日,德国Neubiberg讯——英飞凌近期推出的新款NovalithIC™等集成半导体解决方案是工程师用于开发节能电路的理想产品。该器件在一平方厘米的封装内集成了三个芯片。其中两个是功率芯片,另一个是控制和监视功率级的逻辑电路。NovalithIC适用于多种应用,包括汽车燃油泵和雨刮器使用的小型电机以及钻孔机、空调系统和发动机散热风扇等大功率设备。输出功率会随着应用需求的变化而不断改变——这一特性使能耗锐减80%。

新款NovalithIC具备70 A的峰值电流性能,可对超过800 W的汽车电力负载进行智能控制,节省能耗。利用该产品,原来一直采用的烟火式安全带预张紧器,现在实现了电动控制。对于烟火式安全带预张紧器而言,如果发生车祸,车辆的爆燃装置会被触发,使安全带将驾乘人员紧紧固定在座位上,降低人身承受的危险冲击力。然而这种安全带预张紧系统存在的问题是,一旦被触发,整个系统就必须要更换。采用电动安全带预张紧装置就没有这样的担忧:系统通过功能强大的电机驱动,可在几微秒之内,紧紧地将驾乘人员安全地固定在座椅上。此外,触发后该系统还可继续使用,无需维修或更换。

“NovalithIC是英飞凌再度取得成功的节能产品系列。”英飞凌车载功率器件业务高级营销主管Georg Lipperer指出,“其中两款新产品在一个环保封装内集成了几个芯片,一款高性能产品的开关速度是其前代的两倍,并使开关损耗降低一半!”

About Infineon

总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2006财年(截止到9月份),公司实现销售额79亿欧元(包括奇梦达的销售额38亿欧元),在全球拥有约42,000名雇员(其中奇梦达雇员约12,000人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX

如欲了解更多信息,敬请登 www.infineon.com 

该新闻稿可从以下网站找到: http://www.infineon.com/press

Information Number

INFXX200804.056